This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

Z-Stack(Home / LIGHTING / ENERGY) 消耗記憶體數量?

Other Parts Discussed in Thread: CC2538, Z-STACK, CC2591, CC2590

Z-Stack(Home / LIGHTING / ENERGY) 在 CC2538中(COORD/ ROUTER)對於每個節點消耗記憶體數量?

謝謝

  • 我理解为RAM和FLASH的使用量,对吗?

    在每一个协议栈安装目录下,都有一个readme的记事本文件,在文件最后有关于每一个工程的RAM和FLASH使用量

  • 真抱歉我沒有說明白我的問題

    我的意思是 一個網路中的各節點(coord and/or  router)  對於其他每個節點的聯網狀態的表(例如:鄰居表/路由表/....) 會消耗多少記憶體(這個表應該會因為實際環境的變動而改變...所以應該是RAM吧)

    主要是想知道 CC2538 最大能支援多少節點

    另外 我司自己的 CC2538+RF6505的模組板應該下下星期會打件完,韌體就用Z-Stack HOME 1.2 裡面的ZNP 專案來改(UART)

    我大概看了一下 好像還區分沒有FEM和有FEM的(有FEM的還區分 CC2590 or CC2591), 但現在我用的是 RF6505 , 不知道是否還需要改哪些地方..

    PS:之前完全沒用過 TI 的 Z-Stack , 所以很頭大

    謝謝

  • 1:协议栈里面有默认一个设备的邻居表、路由表、association list的大小,

    MAX_RTG_ENTRIES在xcl文件中定义

    #define MAX_NEIGHBOR_ENTRIES    16

    #define NWK_MAX_DEVICE_LIST     20

    每一种表保存每一个节点的信息,都有一个结构体,你算下结构体占用空间大小,就可以算出来总的需要多少空间了

    2:你的意思是CC2538上面最多可以加多少个子设备吗? 看你的RAM的使用情况,一般情况几十个应该没问题

    3:你可以把关于CC2591的代码改成RF6505的设置,就可以了

  • 1.了解了  感謝

    2.目前的應用沒問題, 但我司下一個正在談的案子可能會有幾百個(客戶希望越大越好, 客戶也想看到實際的網路............),這裡我們自己感覺客戶期望的規格有點 "陷阱" 

    3.腳位控制方式都一樣(TX/RX enable, HGM), 不同的是兩顆(CC2591/RF6505) FEM 的 TX /RX 功率增益/ 插入損耗 這些, 我有看到某些 CODE (好像是 RSSI/ dBm....) 但我不知道 那些值是如何得出的...

    另外, Z-Stack 如果有一個已經工作中的網路, 附近剛好又有一個身分是 協調器 嘗試建立網路(PANID & 頻道 和原先的網路協調器相同), 這會不會造成原先的網路的異常?

    謝謝

x 出现错误。请重试或与管理员联系。