Other Parts Discussed in Thread: CC2530
调试CC2530 USART1 P0.4和P0.5分别作TX和RX,我写了一段测试程序,在PC机利用串口调试助手与其通信,可串口调试助手总是接受到乱码,
附程序中部分USART1的设置:
void InitUART(void)
{
PERCFG &= ~0x02; //位置 1 P0 口
P0SEL = 0x3C;
P1SEL &= ~0xF0;
P2DIR &= 0x7F;
P2DIR = 0x40; //P0 优先作为 UART1
U1CSR |= 0x80; //设置为 UART 方式
U1GCR |= 11;
U1BAUD |= 216; //波特率设为 115200
UTX1IF = 0; //UART1 TX 中断标志初始置位 0
}
void UartSend_String(char *Data,int len)
{
int j;
for(j=0;j<len;j++)
{
U1DBUF = *Data++;
while(UTX1IF == 0);
UTX1IF = 0;
}
}
void main(void)
{
CLKCONCMD &= ~0x40;
while(CLKCONSTA & 0x40);
CLKCONCMD &= ~0x47;
InitUART();
strcpy(Txdata,"HELLO WEBEE "); //将发送内容 copy 到 Txdata;
while(1)
{
UartSend_String(Txdata,sizeof("HELLO WEBEE ")); //串口发送数据
Delay_ms(500); //延时
}
}
求助,请帮帮我