This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

zigbee协议栈升级问题

1、请问我以前用的是ZStack-CC2530-2.3.0版本,现在换成ZStack-CC2530-2.5.0版本,程序上还要改什么,我现在调试串口,从芯片发送数据给PC正确,但芯片收取数据错误,PC机没有发送但芯片端仍然收到二次乱码,但如果这时再继续运行程序,串口又不中断了,为什么?

2、再请问查看是否组网成功的函数是哪个,目前的样例中是LED1是用来显示是否连网状态的吗?变化规则是什么?是否是不在网灯闪,在网灯亮吗?

3、事件函数当有触发事件时osal_set_event不执行,不能进入我设置的函数中,为什么?
  • 1: 协议栈版本的升级,主要包括新功能(API的增加)和以前版本中bug的解决。如果你自己的应用程序不是特别大的话,建议你把程序port到新协议栈上面来,应该不是很难的,因为我们协议栈架构都没有变化。两边的波特率,停止位,配置正确吗?

    应该是配置上的问题。

    2:如果节点成功入网,并且获得付节点分配的short address后,会发出来device announce,你去track这个消息就可以了

    3:osal_set_event设置的事件要到对应的任务的 event loop里面去处理。