Z-Stack 2530协议栈中EndDevice设置为PM2模式,1s唤醒一次,组好网后,协调器发指令控制EndDevice发送红外38K载波,结束后会高3mA电流,不会降下来。测量发送引脚检查是正常的。
我做的38K载波没用定时器,用的是延时,是否会影响?可我的红外接收也使用的是延时,电流不会升。请问这是什么原因?
我的38K载波一个波形是下面函数做的
void Transmit_38K(void)
{
u8 delay_count;
PORTOUT = 1;
delay_count = 22;
while(delay_count--);
PORTOUT = 0;
delay_count = 22;
while(delay_count--);
}
已确定发送完后发送引脚拉低。
我试过注释掉 PORTOUT = 1;这一行,结果测不会漏电。证明是这里影响的,可以帮忙分析下吗?谢谢