This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请问CC2530只用IEEE802.15.4协议可以实现TDMA方式吗?

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

多个节点收发数据,只用IEEE802.15.4协议,想用TDMA方式实现多个节点发送数据之间严格间隔相等的时间。请问怎样可以实现哪?

  • 目前我们TI Z-stack是基本IEEE802.15.4的但是不支持beacon

    你可以使用TI MAC是支持beacon,但是只是星型网络,网状网络需要支持类似TDMA功能的话,时间同步的算法要求比较高。

  • 您好,谢谢您的回答,请问您说的这个星型网络是有个网络协调器,其它节点之间的通讯都要经过这个协调器吗?我想要实现的是一个节点只负责接收数据。然后其它节点发送数据的时候用的是广播地址,这样的话其它节点的通讯是不通过那个只负责接收的节点,也就是说没有RFD和FFD的区别。请问这样的算您说的星型网络吗?也可以实现TDMA吗?

  • 星型网络中两个device之间不能直接通信,通过coordinator转发是可以的