This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

cc2530 参考内部1.25v 的AD采样出来的值准确度

Other Parts Discussed in Thread: CC2530, CC2430, Z-STACK

想问下,为什么我们测试不同板子cccc2530  参考内部1.25v 的AD采样出来的值差异很大呢?是不是AD精度很低?

  • CC2530 应该是1.15V

    CC2430是1.25V 请重新测试下

  • 恩 , 我用VDD5作为参考电压的话,一样误差很大啊!  大概在0.3V左右。   设置的是12位的。

     

    使用Z-STACK的库函数也一样。 代码如下:

    uint32 vddDectReadBatty(uint8 channel)
    {      
             uint16 ADCREGValue = 0;
            
              SET_IO_PORT_DIR(0,1,IO_IN);//设置P0..6为输入模式
             ADC_ENABLE_CHANNEL(1);    //使能通道6作为ADC的采样通道
             ADC_SINGLE_CONVERSION(ADC_REF_AVDD|ADC_12_BIT| 0x01); //参考电压为AVDD5引脚电压,(12位分辨率)           
             ADC_SAMPLE_SINGLE();      //启动单次采样
             while (!(ADCCON1 & 0x80));
              /* Disable channel after done conversion */     
             ADCCFG &= (0x01 ^ 0xFF);        
            ADCREGValue = (int16) (ADCL);     
            ADCREGValue |= (int16) (ADCH << 8);          
            ADCREGValue >>= 2;           
            return ADCREGValue;
    }
     
    或者使用库函数的
    vddT = HalAdcRead(HAL_ADC_CHN_AIN1,HAL_ADC_RESOLUTION_14);
     
    读取之后  (vddT/2048)*3 (我用的是3V稳压芯片 )  读取出来的结果相差0.3V左右。
     
     
    谢谢!
     
     
     

     

  • 抽取率和有效位数是不一样的,需要通过信噪比来换算下,正常的话误差应该是0.1V

  • 应该???你们TI员工好烂呀!!