现在项目有用CC2530IC,碰到一个问题,P1.3接一个按键,
1:当接到的按键是常开型的时候,IO触发方式为下降沿触发,同时按键没按下的时候,CC2530进入休眠(PM2模式时候),休眠电流测试是1uA左右,但是如果按键一直按下,则电流为300uA,
2:当按键接常闭型,IO口触发为上升沿触发,没触发的时候进入休眠时候,休眠电流为300uA,若触发时候,则为1.uA左右。
从上面的现象来看,是否只要IO接地,休眠电流就会达到300uA?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
现在项目有用CC2530IC,碰到一个问题,P1.3接一个按键,
1:当接到的按键是常开型的时候,IO触发方式为下降沿触发,同时按键没按下的时候,CC2530进入休眠(PM2模式时候),休眠电流测试是1uA左右,但是如果按键一直按下,则电流为300uA,
2:当按键接常闭型,IO口触发为上升沿触发,没触发的时候进入休眠时候,休眠电流为300uA,若触发时候,则为1.uA左右。
从上面的现象来看,是否只要IO接地,休眠电流就会达到300uA?
Iven,
可以根据你的需求,优化一下接口PU/PD.
基本原则是让它和你的常态一致。
Albin
谢谢Abin
可以根据你的需求,优化一下接口PU/PD.
基本原则是让它和你的常态一致。
==>我是否可以这样理解:你让我改变IO的上拉或下拉?
这个有测试过,但是效果更不好~
Iven,
对的。
可否详细说明你的更改方法?
Albin
谢谢回答~
我们现在比较在意到的问题是:接按键是接常闭型的,修改有两个办法,:
1:进入休眠的时候,将输入口改成输出口,并把IO口拉低,唤醒时候还原。
2.:进入休眠的时候,就输入口的上拉功能变成下拉,唤醒的时候还原
结果休眠电流更大,达到500uA.
Iven,
我想,你在配P2INP.PUPD1的时候,P1上还有其他的电路吧。别的口影响的电流。你可以查一下。
你需要PM2下interrupt吗?你也可以试一下3-state。
Albin