This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
能否调用802.15.4的MAC层的API接口函数来实现
可以的,这部分代码我们是公开的。
您的意思是可以通过学习zstack的例程来找到相应的接口函数,然后调用对吗
你使用MAC-Low Level部分的代码
不好意思啊,小弟刚刚上手cc2530,不是很理解。我是不是可以将zstack协议栈的mac-low-level 的相关.h文件和.c文件都放在我的工程目录下面,然后在相应的位置调用函数来实现数据的CSMA发送
我现在手上的程序是别人写的,用的IAR编译环境,没有采用协议栈,数据发送是通过修改RFPT寄存器,采用ISTXON指令实现的。现在想换成CSMA-CA的方式
你移植成功了么?
没有移植成功呢,不知道怎么操作