各位大牛们:
大家好,小弟刚接触2538这个芯片,对zigbee不怎么了解。最近想用2538实现zigbee,但是对TI的文档思路有点混乱,不知怎么入手,还望指点一下。
1、之前用cc2538_foundation_firmware_1_0_1_0的驱动库实现M3的一些功能,但是没找到zigbee的例子或驱动库。是不是实现zigbee的功能不在这个固件库上?
2、我下了Z-Stack Home 1.2.0这个软件库,是用这个来实现2538的zigbee功能吗?怎么开始构建我的zigbee软件?如果不是这个软件能不能给个2538zigbee例程或库的链接。
3、我发现很多例程都用IAR来编译,之前我都是用CCS5.5来写2538的软件,现在加上zigbee功能用什么软件好?
好多不熟悉,希望能给我点思路,万分感谢了。