TI 工程师:
你好,我在使用ZStack-CC2530-2.5.0时,想复现短地址改变的问题,想了下面这个方法,但测试时发现新的问题,望请解答,谢谢。
测试短地址改变步骤:
- 路由节点A加入协调器,分配地址为0x1234
- 读出路由节点A的程序,烧到路由节点B中,路由节点A和B的IEEE地址不同
- 复位路由节点B,让其重新加网;路由节点B发出的association request命令使用的IEEE地址跟路由节点A一样
- 路由节点B加网成功,分配的短地址跟路由节点A一样
- 利用SmartRF Flash Programmer读路由节点B的IEEE地址,发现还是原来的IEEE地址,并没有变成路由节点A的IEEE地址
问题1: 为什么会出现“路由节点B发出的association request命令使用的IEEE地址跟路由节点A一样”
问题2: 有什么好的方法复现短地址改变的问题