This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC2530 如何实现 指定节点的ACK回复功能

Other Parts Discussed in Thread: CC2530

各位大侠,

想请问下,CC2530是否能实现这样的有选择性的ACK回复功能:

多个节点广播发送RF信号,

1个接收器打开RF接收和ACK回复,

但只给某个指定的节点回复ACK,其它的节点收不到ACK,

当然,节点和接收器都出在一个频点下。

CC2530的相关机制是否能实现这点呢?

麻烦在于auto ack是自动回复的,似乎不能规定目标地址!

  • 在ZigBee协议里面,ACk主要分两种,APS ACK和MAC ACK,

    MAC ACK是点到点的,当节点收到数据的目的地址和自己的MAC add一样的时候,就会回复MAC ACK出去,带有Seq number作为match对象取代了目标地址的功能。关于能不能收到,从无线通信上来说其他节点肯定也都收到的,但是其他节点收到了也不会处理。

    APS ACK是应用层的ACK,端到端的,只有Destination得点会发出去,中间的经过的路由不会发送。

  • 非常感谢VV大神回复,看来我遇到的mac ack的问题,

    情况是:多个节点广播发送信号,接收器收到各个节点信号后,会自动回复ACK,虽然接收器接收到的地址不是它地址,而是广播地址FF.

    希望实现的是,总多节点中,只有指定的某节点才收到接收器的ACK。

    有两种途径:

    1)接收器是否可以通过设定,只接收到指定节点的RF信号? 这样其它节点发送信号,接收器收不到,也就不会回ACK了。  用地址过滤功能可行吗?

    2)接收器收到其它节点信号,但通过程序控制,判断不是指定节点,而不给ACK回复,也就是Manual Control能否控制呢?

    另外,seq number应该是接收端收到的RF信号的自身计数器吧?

    不知道我的叙述是否清晰,总之,谢谢VV大神!

  • 1) 这个无法实现,但你的射频信号信号调制完以后发出以后,接收方接收到的是模拟信号,然后通过解调获得数字信号。

    2)这个目前是有这个功能的,当你的节点单播的时候,虽然其他节点在射频上收到了数据,但是如果目的地址和自己的地址不匹配的话,就不会回复MAC ACK出来。

  • 好的,那我暂且认为:假如接收器打开RF接收,并自动设置回ACK的话,

    众多节点,广播发送RF信号后,都会收到接收器ACK回复,

    如果节点都是广播发送,或者节点的RF发送目的地址都为接收器的地址的话,

    那么接收器就无法只给特定的节点回复ACK,而是所有节点都会收到ACK;

    另外想问下,不知道程序是否可控制ACK回复呢?是否可用C代码控制SACK,SNACK呢?

    最后,非常感谢谢谢VV的回复!

  • 在802.15.4标准里,MAC ACK其实是广播的方式发送,当一个设备在准备发送数据(数据进入发送队列),收到一个MAC ACK信号后,会重新计算CSMA/CA。但是我通过TI-MAC的代码看,软件并没有做这样的处理,估计TI的硬件或者库里面做了相应处理。

    你可以研究一下“隐蔽终端”和“暴露终端”,WIFI有RTS和CTS可以完美解决这种情况,IEEE802.15.4的这种ACK方式,虽然不是最好的解决方式,但是可以治标。

    另外广播包是不会支持MAC ACK的,因为MAC ACK是不会通过CSMA来发送。

  • 好的,谢谢各位的关注和建议,目前等于说,

    A  --> N ,如果 N 能给A回ACK信号,

    那么,如果有 B --> N,  那么N 也就必然会给B 回ACK信号,

    尽管我希望N只会给A一个对象做回复, 也就是希望除了A之外,N对于其他节点比如B都是无法探测到的。

    您上面说的 "隐蔽终端" 可能就是这个意思。

    目前CC2530似乎没有办法做到,

    因为B要发给N, N打开了接收(为了要兼顾收到A),所以无法拒绝B,

    N收到B后,N的硬件会自动做ACK回复(同样是为了兼顾A),且ACK是广播的,那在B面前,N就暴露了。

    差不多弄清楚了,谢谢VV和Aries Lord!

  • 意思明白,但是就是内有实现APS ACK,请问有相关功能部分代码可以参考吗