This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

如何实现一个设备与多个设备绑定?

用ZDP_EndDeviceBindReq()可以实现一个设备对多个设备的绑定吗?

项目中那种绑定方式用的更多一些?

  • 可以参考链接 http://bbs.feibit.com/thread-9530-1-1.html

    ZDP_EndDeviceBindReq()这种绑定方式必须要有协调器设备存在,两个设备通过按键在一定时间间隔内(默认为15秒)调用ZDP_EndDeviceBindReq函数完成绑定。

  • 感谢你的回答

    这种方式可以完成多个设备间的绑定吗?例如:A设备和B设备通过 协调器绑定后, 这时A设备还能再与其他设备绑定吗?

    大概跟了下协议栈的源码,个人得出的结论是:A设备与B设备绑定后,要想再与C设备绑定,就需要A设备解除与B设备的绑定,然后再与C绑定。

    我想知道的是:哪种方式可以实现,A与B绑定后,再与C绑定。A的绑定表里有B和C两个设备。