This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC2530 的AD

我用的是HalAdcRead 
当P06作为AD

但是 当我直接接电源_直接AD ————VDD     读数3FF


AD ——30k电阻——VDD   读书65D


用的是 10bit ENOB

但是我测量时候一个是3.3V  加电阻是3.29V 相差不大啊


  • 参考源选的是什么?不是太理解你的问题

  • AVDD5 是参考电压。

    问题很简单:

    板子什么都有了,测一个AD口采集的数据发送到电脑上。

    当我AD口直接和地接起来,发送的数据不是0x000  而是0x3FFC

    当AD口用一个100欧姆的电阻链接起来 ,也不对。

    只有当AD口用 30K左右的时候,采集的数据是0x0003

    电路我才采用的是官方的电路。

    如果说程序编写错误,那么我用zigbee 库函数Hal调用读取,也是相同的结果,难道是芯片有假,因为模块式taobao买的