Other Parts Discussed in Thread: CC2530
Dear TI,
目前我们在基于CC2530做家庭智能控制,作为一个产品,在实际使用中,有可能碰到周边同时有其他zigbee网络。为了避免网络冲突,需要考虑PanID如何配置,我们初步有下面几种想法:
1. 默认设置所有产品PanID为0xFFFF, 当协调器启动后随机生成一个PanID(或根据其IEEE地址后两个字节作为PanID),然后等待路由和终端加入。加入之后,路由和终端也同步为同样的PanID。 但是因为终端PanID默认配置0xFFFF, 有可能终端扫描到其他zigbee网络,加入到错误的Zigbee网络,这个如何能有效避免?
2. 默认出厂设置所有产品一个默认的非0xFFFF的PanID,比如0x1111, 但是这个有个问题,如果我们自己做的两个协调器离的比较近,一个已经是0x1111,另外一个扫描到此网络后根据规则PanID值要递增,这样也不行。
不知道贵司有没有碰到这样的问题,是如何来避免终端加入到其他网络之中的?
thanks