This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

cc2530使用GenericApp多个节点与一个协调器间的资料传送

Other Parts Discussed in Thread: CC2531, CC2530

我使用cc2530作为协调器及cc2531作为路由器及终端,利用GenericApp

请问如何将多个路由节点收集到的封包资讯传送至协调器,并取得数据

  • 你可以在应用层来实现,先把数据汇聚到一个路由节点,然后再一起发出去。

  • 目前只能一對一傳送,例如A(EndDevice)傳送至Coordinator接收,若想使用一對多傳送,例如Coordinator能接收來自於A,B(EndDevice)的封包,請問與綁定方式有關嗎?

  • 没有关系,你只能在应用层上自己实现了

  • 您好,我想问一下,本来我是通过GenericApp来实现的终端和协调器之间的通信,1)现在想把路由器在网络中体现出来,但是我不太清楚,添加一个路由节点和协调器与终端的区别即应用层该如何写,然后怎么能识别出是该模块协调器还是路由器;2)当我添加多个终端节点时候,如何能够自动识别和哪一个终端传输过来的数据(我是通过在发送数据的前端加一个标识符,但是看了一些资料,应该可以通过读出相应的地址加以判别,但不知如何实现。)?3)GenericApp实现的是自动组网,如何实现外部控制组网,是在ZDO中具体实现组网吗?谢谢!(附件即代码)

    GenericApp - 副本 (2) - 副本.rar