Other Parts Discussed in Thread: CC2530, CC2538, Z-STACK
各位大牛:
之前使用的是CC2530 用的ZStack-CC2530-2.3.0-1.4.0协议栈
现在想要使用CC2538 ,下的协议栈怎么变成了 Z-STACK-HOME Home Automation Solutions,里面全是智能家居应用之类的东西。想问有没有类似于原来协议栈的 GenericApp 的空工程。。。
新手求教.....
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
感谢VV回答
另,我这边需要做一个数据量大概为40kbps的多跳传输,之前用CC2530,发现不使用协议栈的情况下,即,一个节点,初始化发射功率和信道后进行广播,范围内接受节点使用相同的信道可以非常同步的接收到数据。 当使用ZStack-CC2530-2.3.0-1.4.0协议栈后,协调器不论是使用短地址单播,还是广播,接收节点收到信息总会有个大概0.1秒左右的延迟(不定),甚至会丢包,即使是距离只有1米。 测试发射接收是否同步的方法为:发射或接收一个包后,LED进行状态翻转。
当发射间隔为每秒发送10次,根据LED闪烁同步情况,发现:不运行协议栈时,可以说完全同步,而且即使发送更大数据量如40kbps时候接收数据也完全没有问题;当运行协议栈时候,接收就会闪烁不定,产生了丢包。因为没有东西进行抓包,不知道究竟是没有发射出去,还是没有来得及接收。
实验需要进行多跳的40kbps数据量的测试(数据是发射端通过SPI接口接收数据进行多跳转发,每包32字节,每秒发送150次),感觉一方面是因为8位内核的2530运行协议栈后速度跟不上,所以才想使用2538。
请问:
1.这样分析是否正确?
2.使用了2538后,协议栈下,按如上数据量进行测试是否会提高?还是因为协议栈某些规定导致不能进行频繁的发送(每秒发送150次)。
3.2538的类似GenericApp的工程会在今年发布吗?因为现在Home Automation中,封装的实在是太狠了......
1, 从现象来说应该是正常的,当你用CC2530裸跑的时候,没有任何协议上的处理,需要发数据的时候就直接发出去了,而且接收方和发送方没有ACK机制。而且你发数据相当于直接在使用底层的Radio工作。当你使用Z-Stack的时候,你发数据是在应用层发下去的,中间还有NWK和MAC,而且是需要通过OASL调度来实现的,当你的MAC层需要发数据的时候,还会有信道冲突检测,如果信道被占用的情况下还要Back off,如果发送出去以后需要等待MAC ACK回来,如果没有回来需要重新发。所以整个过程加起来吞吐量就会减少很多。
2,CC2538的芯片处理速度会快一点,但是协议栈还是一样的,效果会好点,但是肯定达不到裸跑的效果。
3,会的,今年会发布。