This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

建议,希望Zigbee下一版本有如下的功能。

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK, CC1100

1,IEEE802.15.4的MAC协议,这个是归IEEE管的,希望能够把chip传输作为一个标准。Atemel的芯片都支持chip传输,在WPAN网络中,有些节点的距离非常近,运用chip传输可以达到2Mbps,一个250Kbps的帧,占用时间最大4ms,如果能用2Mbps的chip模式传输,只需要用0.5~1ms的时间,有助于低功耗传输。

2,多信道复用模式,这个是Zigbee协议应该要支持的,因为这种模式在IEEE802.15.4上是可以实现的。Zigbee网络中,Router的数量越多,理论上支持的节点也就越多,但是都在一个信道上,容易造成冲突。Zigbee有16个信道可用,如果要考虑超时和传输速率,至少应该用4个信道。在有N个Router的网络中,信道数从1增加到4,冲突概率降低到原先1/4。对于广播传输,4个信道轮流扫。对于FFD来说,自己工作在接收信道,点点对点发送时,切换到目标FFD的信道。而RFD更简单,只需要与父节点在同一个信道即可。

  • 共同期待下一个版本

  • Lord,

    1, 对于想zigbee以传输一般的sensor,控制命令为主的网络来说,250Kbps的速率已经足够了。

    2,请问在IEEE 802.15.4-2003哪一页有关于frequency hopping说明?

    谢谢!

  • 1,在CEL和Atmel的芯片中,已经支持chip传输模式,一些传输距离非常近的sensor,可以通过提速来降低信道占用时间,减少收发时间,从而降低功耗。

    2,IEEE802.15.4中,已经提供了16个信道。Zigbee网络中,RFD和FFD组成的是形状网,而FFD之间则是Mesh,在Mesh网络中做多信道切换,技术上来说完全可行。

    IEEE802.15.4相对WIFI,蓝牙来说,最大的优势是支持接入设备多,但是在很多应用中要体现这个优势,做法就是把Sensor节点的成本转移到FFD上,FFD功能做得更复杂,接入的RFD越多。而对于RFD来说,只管降低成本和功耗,复杂的处理交给FFD来做。

  • 1, 从技术上来说并不困难,我们也有相关的芯片的支持。但是在ZigBee的应用上,这没必要有这个。

    2,可以向IEEE Group提议下。

  • 1,哪款芯片支持?

    2,你们是IEEE的member。

  • 1, CC85xx

    2, 怎么了?

  • 也建议空中下载参考Nordic的方式,他们把Boot放置到Flash的顶端,只修改上电后先进入Boot,通过RF查询是否有升级的Dongle,若有,就可以下载了,没有就跳转到程序代码段执行,这样不需要对用户程序做任何修改,Boot中有下载专用的RF简单程序,不需要Z-Stack的支持,可以下载任意程序。供参考。

  • 我们以前用CC1100自己写的协议,在一个项目中实现了bootloader中加入简单RF程序,存在以下几个问题。

    1,由于boot协议比较简单,而工作协议比较复杂,所以升级的设备只能点对点通讯。

    2,如果是对一个正在工作的设备进行升级,依然需要技术人员到现场,人工成本高,无法实现远程升级。

    3,这个是最致命的,由于无线传输的信号不确定性,现场升级时,需要其它设备保持无线电静默,同时还要通知无线电覆盖范围内的其它客户也要保持无线电静默。