This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

Zigbee怎么实现让路由节点休眠?

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK, CC2530, CC2538

现在在做一个Zigbee智能家居项目,网络中各节点位置是固定的,现在终端节点实现休眠比较简单,但最近接手的项目要求在路由节点上添加休眠功能,现有的z-stack协议栈貌似不支持路由节点休眠,网上也看了很多,实现路由节点休眠的也有但比较少,主要有下列疑问:
1、Zigbee硬件在几种休眠模式下是否支持休眠下收包?即我直接让CC2530休眠,有包来了它是否能够接受?如果能够接收那是不是路由节点休眠就简单啦,我直接让路由节点周期性的睡眠唤醒就OK了?
2、假如硬件不支持休眠下收包,那有没有什么好的办法来实现路由节点的休眠?需要自己写相应的睡眠函数吗?
3、现在的情况是路由节点还是终端节点是提前配死的,请问节点是否支持路由节点和终端节点自动角色选举?即节点根据组网情况看来选择作为路由节点还是终端节点。
4、假如实现路由节点的话,对原先的自组网会有什么其他影响?即醒来之后要让各种机制依然正常的继续运行
这些问题纠结了好久,求高手指点,谢谢!

  • 不建议在路由上加入休眠功能。

  • 我也知道ZStack中不支持路由睡眠,但是因为在实际应用中有时候路由节点不方便用主电源供电的,而且对于采集数据不太频繁的网络,靠近终端的路由节点也没必要一直处于工作状态。基于上述思想,现在项目要求是想让部分路由节点也睡眠,因为我们的产品要求是至少3个月不换电池。请问一下,如果我一定要在路由节点加入睡眠的话:

    1、需要在哪一部分进行修改?

    2、如何保证醒来之后要让各种机制依然正常的继续运行?

    3、我看开源协议栈contiki支持低功耗路由,但它实现的是6LowPan协议,不是zigbee协议,Contiki现在的主流配法都是针对IPv6/15.4那一套IETF协议的。请问直接转到contiki在CC2530或CC2538上开发是否可行,后续会有什么大的问题,因为目前大部分还是基于zstack来做的。

    或者说直接移植contiki的低功耗路由算法是否可行,会不会修改一部分,其他地方会很有问题。

    麻烦您啦,谢谢!!!

  • 哥哥  你的这个问题解决了吗?

    我们也遇到了这种问题。

    能够给我们提供帮助吗?

    我的QQ是379382030

    谢谢哥哥