经历了以下几个不能烧程序的提示:
首先,在原有的现成ZigBee模块上,数据的传输已经实现
随后接上自己制图焊接的CC2530版子之后(版子原理图与原来模块除了布局外基本没有什么改动),下载出现warning:There were warnings during downloads,see Debug Log window for more information.进入调试界面之后,下方窗口为一堆地址(对比之前的现有模块,同样的程序可以下载,决定在硬件上找原因)
网上查阅资料后,下载了SmartRF Flash Programmer想要擦除CC2530的Flash,用IAR生成了HEX文件,但是显示Error in HEX file verification.然后选择了直接Erase
回到IAR下载,弹出窗口Target Selection.Note:A target cannot be selected when used in another debug session or in other applications.其中没有可选择项(SmartRF中显示有CC2530接入。),而且连接原有的模块也显示相同的窗口,无法下载。
查看了几次配置,没找出有什么不对的地方,小生拙计,但求赐教,谢谢!