使用ZHA协议栈的协调器,除了在应用层自己添加心跳以外,协议栈本身如何知道终端掉线了呢?
终端本身会周期的发送数据查询是否与协调器连接,这部分代码在哪里呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
使用ZHA协议栈的协调器,除了在应用层自己添加心跳以外,协议栈本身如何知道终端掉线了呢?
终端本身会周期的发送数据查询是否与协调器连接,这部分代码在哪里呢?
在ZHA 1.2里面加入了关于End Device离线的功能
关于Child Aging的timeout定义在协议栈nwk_gloables.c文件中,如下。
// Child table Management timeout values
CONST uint16 gKEEPALIVE_TIMEOUT_MAX = KEEPALIVE_TIMEOUT_MAX; //在协议栈运行过程中,被初始化以后就不会变化了,用来表示节点最大的Age时间可以是60分钟
CONST uint16 gTIMEOUT_COUNTER_MAX = TIMEOUT_COUNTER_MAX;//在协议栈运行过程中是动态变化的,协议栈中有一个1分钟的循环timer event,当timer event触发的时候,会去检测在这个在一分钟是否有收到Data request,或者其他数据,如果没有的话就会把timeoutCounter减1,如果连续60分钟没有收到的话就把这个节点放到另外一个not child 的list里面去了,在中途只要收到一条来自这个节点的数据,这个counter立刻被Reset成初始化60,这个值就是通过endDevKaTimeout获得的。
当有新的RFD设备入网的时候,初始化RFD设备的Aging Timeout时间为60分钟。
ZDO_ProcessEndDeviceTimeoutReq 就是你说的功能。