Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK, CC2530
官方资料在计算功耗的时候,考虑了低功耗休眠时间的功耗,和唤醒发送整个过程的功耗,所以,发送周期长的时候自然计算后的结果能用很长时间,但是我在调试的过程中,用的是genericApp的例程,发现,我把发送时间调到10s的时候,我测电流,一般情况下是1uA,但是1s中会有一个电流脉冲,按照官方的计算方式,应该是10s钟有一个电流脉冲。
请问这是怎么回事
官方资料是:Measuring Power Consumption of CC2530 With Z-Stack
其中有个引用【7】 说是其他情况的功耗测试 如下
CC2530 measurements ZStack v2.5.1a.xls
但是没有找到
所以 第二个问题,哪里可以找到。