Other Parts Discussed in Thread: CC2530
大家好,我使用ZStack-CC2530-2.5.1a里面的ZNP程序建立协调器,网络中只有一个协调器和多个终端设备。现在我想让协调器上电建立网络之后就 调用ZDP_MgmtPermitJoinReq(&dstAddr, 0x00, 1, FALSE);来禁止任何设备加入网络。请问这个调用放在什么位置最合适?也就是说要绝对保证在建立网络之后没有任何设备能加入网络。
顺便问一下,在协调器中默认允许加入的终端设备为21个(NWK_MAX_DEVICES 宏定义),那实际上这个宏到底能定义多大呢?也就是最大允许加入多少个终端设备?因为cc2530的RAM只有8k,我目前没有找到如何在IAR里面查看运行时的内存使用情况,如果这个NWK_MAX_DEVICES 定义的过大,可能会引起内存不足的问题。