本人基于zigbee协议ZStack-CC2530-2.5.1里的OTA做了一个ota实验,smartrf通过串口接上电脑,我手里有个节点,有2530及无线模块,再给这个节点加上外部存储器M25PE20,最后开启协议栈里的OTA上位机软件OTA console,组网后,节点加入网络,开始更新,数字一直跳转,可是等到100%完成后,显示的是Node oxbf7a---“download failed(150)” ,按道理应该是Node oxbf7a---completed successfully,这是为什么呢,这里既然已经跳转到100%,应该是已经在更新,基本功能应该是有的,是不是校验的问题呢,还是只是显示问题,这里显示100%到底是有没有更新成功呢?求解答。。。