在programmer 1 中有write protect 。在programmer中有 encryption Key Data.这个选项该怎么用。需要什么样的文件,加密过程是什么样的?请TI的员工告知一下。或者知道的朋友说下。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在programmer 1 中有write protect 。在programmer中有 encryption Key Data.这个选项该怎么用。需要什么样的文件,加密过程是什么样的?请TI的员工告知一下。或者知道的朋友说下。
CC2538芯片里面就有这样的保护功能,具体你可以看下User Guide http://www.ti.com/cn/lit/pdf/swru319中的,6.4-6.6和8.6节。
主要讲到了CC2538 JTAG方面的架构和功能,红线左边都是在芯片内部的,这里有一个重要的模块ICEPick,用户可以通过设置相关的寄存器,把Debug功能Lock掉,这样CC2538就没有Debug Access了,而且用户可以通过相关的办法把芯片unlock,而且在unlock过程中必须要经过的一步就是Mass Erase,所以你们不用担心被读走这个问题。
Debug lock bit 位于flash的最后1页上面,如果你们选用的CC2538是512Kflash的话,那么应该位于第255页的最后一个字节上,在烧写完程序以后,把它写成0x7F就可以了
你说的encryption Key Data选项在哪里?我怎么没有看到?