This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

Z-Stack Home 1.2.0透传问题(接收不了数据)

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

大家好,在Z-Stack Home 1.2.0中的SampleDoorLock以及SampleLight工程下均重新注册网络端点,修改数据发送方式为广播,但是经测试只能发送出去数据,却接收不到。我是按照Zstack里面的透传来做的,请问Zstack与ZHA在这方面有区别吗?ZHA里面的远程控制灯光应该也有数据的发送与接收的吧?

  • Z-Stack 是TI针对ZigBee 标准开发一套协议栈软件

    ZigBee Home Automation 是zigbee联盟针对Home Automation profile所做的相关定义

    Z-Stack Home 1.2.0 是TI针对ZigBee标准和ZigBee Home Automation 1.2 profile 开发的一套协议栈软件

    你的发送端设置的目的节点的Endpoint,支持的cluster是否和接收端的定义一样?

    你可以参考下Samplelight和Sampleswitch的例程。

  • 请问这些例程对应的是TI 的EB 板子, 如果自己的开发板硬件上与TI 的EB 板子不同,  假设我自己的开发板 P01 接的是LED,而TI 的EB 板P01接按键。

    碰到这种情况,如何修改samplelight 的例程呢????

    非常困惑 ,十分的困惑????

  • VV您好!

    请问ZHA1.2如何实现透传?能不能自己定义一个透传簇?

    我现在自己加了一个透传簇0x0017,但是无法进入到这个簇中!谢谢

  • VV您好:

    1、我现在使用Z-Stack Home 1.2.2,该怎么修改簇或添加簇来实现串口的透传?

    2、比如我想使用协议栈中门锁的代码,但是簇使用中和现实使用有很大的差距,就像读卡上传一样,该使用哪个属性呢?上传的格式能不能按照我的格式上传呢?

    3、既然是这样,为何不直接使用透传来得方便一点呢?