zigbee homeautomation1.2.0中,怎么实现一个协调器,一个开关节点、一个灯节点,如何能够实现开关节点去控制灯呢?
有没有相关的实验例程或者文档介绍呢?
我利用ha1.2.0的switch和light实验,跑通了的。Light作为协调器、Switch作为节点,通过ezmode匹配连接并利用switch来控制灯是可以的。
我现在想做自己的网关协调器,然后其他的如开关和灯这样的设备是进入到协调器的网络中的,然后需要实现开关和灯的选择匹配。
请教了~ 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
zigbee homeautomation1.2.0中,怎么实现一个协调器,一个开关节点、一个灯节点,如何能够实现开关节点去控制灯呢?
有没有相关的实验例程或者文档介绍呢?
我利用ha1.2.0的switch和light实验,跑通了的。Light作为协调器、Switch作为节点,通过ezmode匹配连接并利用switch来控制灯是可以的。
我现在想做自己的网关协调器,然后其他的如开关和灯这样的设备是进入到协调器的网络中的,然后需要实现开关和灯的选择匹配。
请教了~ 谢谢!
你好 谢谢你的回答。我现在的问题是:协调器A我用的是light的工程(A),然后终端节点B和C分别用的是switch工程(B)和light工程(C)。我现在希望的是节点B和节点C实现绑定。而现在的情况是,协调器按下sw6后,开启ezmode,节点按下sw6,也开启ezmode,节点B和C可以分别接入到该网络中。但是发现节点B却控制的是协调器A的led,而不是和节点C绑定的。
你好,能告诉我下原因吗?谢谢