This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

cc2530 ZStack广播问题

我在用zstack开发时碰到这样一个问题,想请教下这是什么原因?

测试环境::一个协调器,一个路由器,一个终端设备,zstack版本是ZStack-CC2530-2.5.1a。

组网的方式是:协调器下挂路由器,路由器下挂终端设备,测试每个设备的广播消息是否发送到其他两个设备。

测试发现协调器和路由器发广播消息终端设备都收不到广播消息,但是终端设备发广播消息路由器和协调器都能收到。如果改下组网方式,把路由器和终端设备都挂在协调器下,测试每个设备发广播消息另外两个设备都能收到广播消息。

请问这是为什么呢?

广播消息发送的代码如下:

    afAddrType_t dstAddr;
    char msgData[16];

    dstAddr.addr.shortAddr = 0xffff;
    dstAddr.addrMode = (afAddrMode_t)AddrBroadcast;
    dstAddr.endPoint = DEVICE_ENDPOINT;
    
    AF_DataRequest(&dstAddr, &CModule_epDesc,
        CMODULE_CLUSTERID,
        (byte)osal_strlen(msgData) + 1,
        (byte *)&msgData,
        &CModule_TransID,
        AF_DISCV_ROUTE, AF_DEFAULT_RADIUS);