This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ZStack加入NV_RESTORE选项PANID变化问题

我在ZStack编译选项加入了NV_RESTORE和NV_INIT,设备设置为协调器,每次重启PANID都是随机变化的。

从NVRAM里面读取ZCD_NV_PANID的值为0xFFFF,想请教下是哪里没有设置对呢?感觉是NWK层创建网络的时候根本就没有把_NIB.nwkPanId存到NVRAM里面。

请问哪位知道这是什么原因?谢谢。

  • ZGlobals.c里 

    void zgInitItems( uint8 setDefault )
    {
      uint8  i = 0;
      zgConfigPANID = 0x1111;
      
      while ( zgItemTable[i].id != 0x00 )
      {
        // Initialize the item

    这里或许可以改

  • zgConfigPANID = 0x1111, 是自己添加的

  • 我也碰到了同样的问题。读取出来的ZCD_NV_PANID 和 zgConfigPANID变量 都是0xFFFF,不知道什么原因?

    osal_nv_read( ZCD_NV_NIB, osal_offsetof( nwkIB_t, nwkPanId ), sizeof( uint16), &nwkPanId );

    在NIB的panID地址中读取到了存储的PanID值0x983F,但是在自身的ZCD_NV_PANID 中读取的是0XFFFF

  • 经过实测确认了这个问题。

    原因:设置的默认的ZDAPP_CONFIG_PAN_ID=0xFFFF

    这个情况下应该是不会改动到ZCD_NV_PANID Flash的值的。只是存储到了_NIB中。

    如果初始设置 ZDAPP_CONFIG_PAN_ID=0x1234,并执行下

    zgWriteStartupOptions( ZG_STARTUP_SET, 3 ); // bit set both default configuration and default network

    // restart device
    SystemReset();

    恢复一下出厂设置后,值会写入到Flash中。


  • Bx da,

    如果你开启了NV_RESTORE功能,每次协调器建立网络以后,如果没有设备加入的话,那么下次重启协调器以后会随机产生一个新的PANID,如果有设备加入过就不会再变了。

  • Dear W,

    的确如你所说的,如果协调器组网有设备加入之后PANID就不会变。想进一步请教下为什么协议栈要做成必须有设备加入才会把PANID存储到ZCD_NV_PANID呢?还有这部分代码是不是在协议栈的网络层实现?我找了半天都没有看到相关代码。

    谢谢。