Other Parts Discussed in Thread: CC2530, CC2531, CC2591
试验条件:用cc2530+cc2591自制的电路板,USB的cc2531抓包工具,cc2530的自制电路板(全部相同的PCB天线)(所有环境为室内同一位置测试,有遮挡)
试验方法:cc2530+cc2591板发送,cc2531抓包,距离一般(大致超过25米小于40米)
cc2530板发送,cc2531抓包,距离和上面测试一样(误差3米以内)
cc2530板发送,cc2530板接收,距离和上面测试一样(误差3米以内)
cc2530板发送,cc2530+cc2591板接收,距离3米左右
试验软件采用TI的BasicRF例子修改,使用cc2591时直接置位3个控制脚的电平,保证处于发送或接收模式
不知道问题主要出在哪?使用什么方案解决??谢谢