Other Parts Discussed in Thread: CC2530
用IAR下载,进度条走完以后,显示:a fatal error occurred.The debugger will terminate.
用SmartRF Flash Programmer可以擦写flash,但读出flash发现写入的代码和源代码不同.这是新买的芯片,焊接也没有问题,难道是布线或者电源不稳产生的问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: CC2530
1用IAR直接下载能成功吗?
2 cc debug 线有没有焊接好
3 重新download个协议栈,然后烧写下试试
4 SmartRF Flash Programmer和IAR不能同时使用的
对Susan Yang的回复:
1、直接用IAR下载,可以显示进度条,但是进度条读完以后,显示有致命错误发生,debugger终结。
2、用cc debugger可以给开发板下载程序,应该焊接是良好的。
3、我重新安装过协议栈,依然不行。
4、没用同时使用SmartRF Flash Programmer和IAR。
cc debugger与我制作的板子之间的连接,我用万用表的蜂鸣器端测过,应该是没问题的。这个问题给我的感觉是,代码的烧写出现了偏差,导致写入的代码和实际的代码不同。难道是我布线的问题?
谢谢您的回答。