This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你是想用ZigBee协议栈呢?
还是说只是为了实现无线通信,可以用MAC地址做区分?
用协议栈的,然后再没有组网成功前能否直接用mac地址直接传数据。。
v v大神 求解答啊 速度啊
你可以研究下INTER_PAN
VV 大神 话说这个好像是在入网后使用的吧? 而且现在我使用INTER_PAN的时候还出现无法找到3个函数、StubAPS_InterPan()之类的,但是INTER_PAN我已经加了。请问这个怎么解决? 还有就是 我原本的问题还没有得到解决。。。就是想问能不能在节点没入网之前使用mac地址通信?
终端和coo还没有组网呢怎么可以通信呢?
还没见过呢、、、
就像手机和wifi,还没连接wifi呢,直接通过mac地址通信 这不可行把!
谢谢 我问错了 感谢帮我找出问题 其实我是想说在节点没有入网前(类似wifi没有输入密码之前),能否通过mac来通信
你可以研究下ZigBee Light Link协议,就是通过Inter Pan来实现通信的。
从通信角度来说,所谓的“入网”只是协议上的规定,软件上的处理,对通信没有任何的影响。
在ZigBee协议里面,想Beacon request/beacon这类消息,难道是入网了吗?照样不是都可以接收和发送,
说到WiFi, 如果没有加如到AP,照样可以通信啊,我只要符合802.11的调制解调方式就可以了,物理层的通信肯定没问题的。