This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC2530,56K电阻问题,为什么一定是56K,求深解

Other Parts Discussed in Thread: CC2530

是这样的,公司现在开始做Zigbee设计,当前电路图一般采用Ti推荐的配置。

我么现在模块已经做出来了,测试也OK,于是准备申请将相关物料录入公司ERP系统。

问题来了,公司物料管理严格,严格控制每一个物料的新增,对于CC2530采用的56K电阻,我这里需要一个绝对合理的理由来让boss同意增加此物料。

boss是懂技术的,如果我说TI推荐56K我们就用56K,那这理由是绝对通不过的。

个人查看DataSheet,只讲解到这是一个参考电流的偏置电阻,那么这个参考电流会被用在哪里呢?

个人有了解过一些偏置电阻的概念,偏置电阻对应一个参考电流,个人猜想内部应该有一个比例电流源电路,更改偏置电阻大小必然影响基准的电流,也就进一步影响到实际使用的比例电流。

以上是个人猜想,但还是不确定CC2530具体哪里在使用这个基准电流。

当我用47K时,结果怎样?

当我用62K时,结果又怎样?

目前,我们boss叫我实际测试看看,因为不知道该电阻影响哪些模块,也不知怎么测试。

先就RSSI进行了分析,感觉有1-2dBm的区别。

56K,内部到底是怎么使用这个56K电阻的,修改后将影响哪些模块,求大神解释。

求TI公开内部基本的射频电路。