一个节点,比如路由节点里面有很多个端点,这些端点可以有不同的profile id吗?比如home automation的 profile是0x0104。还是说每一个节点不管有多少个端点必须共用一个profile呢?还有zha profile和zba profile是不同的,同一个节点里可以有这两种规范吗?如果可以有怎么通信?
还有这里说的same device 指的是同一个设备有2个或以上应用对象还是一样的设备(比如两个灯)有两个或以上应用对象?另外这个图片里还有句话说每个应用对象必须implement aunique profile id 和sit overtop of a unique endpoint number,这句话怎么理解,这里的profile id是跟home automation里的0104代表的profile一样概念吗?如果说每个应用对象都必须有一个对应的不同的端点,那是不是可以理解每个应用对象的profile是唯一的,不能重复?如果不能重复一个节点里有很多个规范(profile,比如0104),那可以通信组网吗?