Other Parts Discussed in Thread: CC2530, CC2538
CC2530 ZLL协议栈, 把灯近距离放在放在网关旁边, Touch搜索灯都能搜索到, 但我想把部分灯放到距离网关远一些, 希望网关经过加入网络的灯经过路由搜索到距离较远的灯, 我测试好像不能经过路由搜索,
请问: CC2530 ZLL 1.02有这个功能吗? 请Ti工程师确认一下.
非常感谢.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi, V V,
我的意思是说网关搜索到它的无线范围内的灯后, 能否再经过已经入网的灯(路由器)搜索到网关无线范围外的灯. Gateway->A->B, A 已经在网关的连接表中, B在网关的无线范围之外, 但在A的无线范围内, gateway能否搜到B?
我看到搜索命令是个InterPAN, InterPAN Message是不能路由的. 如果这样, ZLL使用范围就很窄.
如果目前的ZLL协议栈不能经过路由搜索, 有没有改进方法呢? 我让A再发 TouchLink InterPAN命令?
谢谢支持!!
“为进一步迎合智能照明中的组网及统一控制的需求,CC2538芯片将MCU从8位升级到32位,通过集成型ARM Cortex-M3内核实现对集中网络的高效处理,使其在智能照明系统中起到网关的作用。在新版Zigbee Light Link标准中,智能灯具的遥控器被虚拟成一个网关,灯具的开/关、亮度或色彩调节等参数均可通过一个遥控器或智能手机来控制。虽然ZigBee为网状网结构,但在智能家庭网络实际组网过程中很难做到每个房间中均有一个ZigBee网关。采用了CC2538和CC2530 芯片的智能照明系统,很好地解决了这个问题。配有CC2530芯片的灯具,价格较为低廉,可以安装在每个房间中并起到路由器的作用。而装配有CC2538 芯片的灯具则非常适合用作网关设备。”
就是这句话,我不是很理解