硬件:一个协调器,一个路由器。
协调器通过定时器每间隔50 MS通过zb_SendDataRequest函数,通过短地址给路由发送7位数据,连续发送约2000次后,AF_DataRequest函数会产生约70次的afStatus_MEM_FAIL错误;
协调器通过定时器每间隔100 MS通过zb_SendDataRequest函数,通过短地址给路由发送7位数据,连续发送约2000次后,AF_DataRequest函数会产生约60次的afStatus_MEM_FAIL错误;
协调器通过定时器每间隔150 MS通过zb_SendDataRequest函数,通过短地址给路由发送7位数据,连续发送约2000次后,AF_DataRequest函数会产生12次的afStatus_MEM_FAIL错误;
协调器通过定时器每间隔200 MS通过zb_SendDataRequest函数,通过短地址给路由发送7位数据,连续发送约2000次后,AF_DataRequest函数会产生0次的afStatus_MEM_FAIL错误;
间隔200MS以上才不产生错误,请指导为什么产生错误,有没有办法解决,如果没有办法解决,发送16位数据以内两次无线发送数据最短间隔间隔是多少?