This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于2538的例程参考

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK, CC2538, CC2530

各位工程师:

        大家好。我现在做的项目需要通过zigbee来发一个数据包(几K),需要每个节点1S左右互相发送一次,得到的数据包再自己进行处理。我之前下载的\Z-Stack Home 1.2.0,发现主要是智能家居的例程参考,实现按钮和灯的控制,好像还包括了ZCL。不知我这种情况(只需要互相发送一个数据包,不需要封装的家居簇),参考哪个例程实现我的项目比较好?

       谢谢大家了。

  • 你好,

    你的项目应用是什么?用Zigbee来实现什么?

    需要一个什么网络,会有多少个节点?

    谢谢!

  • VV:

             你好。项目是应用到塔吊上的,zigbee是用来把塔吊的一些数据打包在一个zigbee网络中互相发送,再通过uart传输到主控MCU,包的大小可能有几K。需要各个塔吊节点组成一个zigbee网络,一个节点坏了其他节点可以知道,还有协调器坏了可以让另一个节点自动做协调器,保持zigbee之间传输数据不断开(其中一个节点坏了对整个网络没有影响)。节点不会超过10个。不知道这个可以用zigbee来实现吗?具体实现应该使用哪个协议栈?能不能提供一个大致的方向呢,谢谢了。

          

  • 如果协调器坏了,网络里面有路由器在的话,也是可以正常工作的。

    你的塔吊应该在室外吧,距离传输需要多少?

  • 您好。。我这边做的产品是,火灾报警,要用到的ZigBee低功耗,定时唤醒。。。。。

    我目前用到的协议栈版本是  ZigBee2007协议,也就是ZStack-CC2530-2.3.0-1.4.0协议栈,   用的IAR开发环境版本IAR EW8051 V8.1,我不知道这个协议栈能不能用,于CC2538,芯片上,因为有要求协调器用CC2538

    IAR EW8051 V8.1,不能用于CC2538 ,如果协议栈2007不行,可以介绍下哪个协议栈用于CC2538和CC2530吗,希望能有个下载链接。

    非常感谢您,这是我的邮箱892781037@qq.com

  • 建议下载最新的zigbee协议栈  http://www.ti.com.cn/tool/cn/z-stack

    根据您的应用,您可以选择ZSTACK-MESH或ZSTACK-HOME

  • 好的,非常感谢您