This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
zclPollControl_Send_CheckIn这是个什么函数?
是在zcl库中的一个zcl_poll_control.c 里面的一个函数我就找来这个做应用层的握手时间。然后我加入网络后设置是:
NLME_SetPollRate(0);
NLME_SetQueuedPollRate(0);
NLME_SetResponseRate(0);
就这样大概一俩个小时就会掉线。
改成NLME_SetPollRate(5000);
也是一俩个小时之后就会掉线。
NLME_SetPollRate(0);改成0以后,父设备是无法发数据给子设备,因为父设备给子节点的数据时Indirect message,需要子设备去data request获取数据。
你好vv;
这个我明白,我把NLME_SetPollRate(5000),也会掉线,我测试的时候当riss值低于180的时候掉线频繁,在俩百以上时掉线会少很多,想问:
1.官方有没有提示riss低于多少丢包变严重的标准,
2.上次看到一个将关于父节点知道子节点掉线的帖子,我想问子节点通过什么函数知道自己掉了,只有那个nwk_status()作为报告么,还是说有别的类似 childage 之类的。
你的掉线是不是因为发送与接收的距离过远,中间有阻挡,你的发送点发送出来的数据信号强度很低了?
同一个屋子,不同房间。中间最多就是一个玻璃门,或者一堵墙。
那你把两个节点放近一点,看看是否还有掉线的,就知道了!
很近的时候掉的几率小很多,我疑惑的就是不能一个玻璃门都穿透不了呀,子节点接受不到父节点的ack?如何将这个ack接收不到的次数加大或者其他程序上的补救办法,还是说,掉了被底层封装了,改不了。否则掉网重连比较费电。概率略高的话很影响电池寿命的。谢谢,
那看你们的射频电路做的性能好坏了!
jiangcheng:
我也遇到和你类似的问题 这个可以增加ack接收不到的次数大小吗?望交流一下