This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

zstack-2007 协议栈如何手动设置节点和路由器的短地址

Other Parts Discussed in Thread: CC2530

我使用的硬件是cc2530,协议栈版本是ZStack-CC2530-2.5.1a。

我在组建网状网络后,想从协调器向节点发送信息。现在实现的方法是协调器广播数据,可是发现网状网络这种模式数据冗余太大了。

我想协议栈中有没有API函数能实现,手动设置节点或者路由器的短地址。然后我协调器就可以指定发送了。

  • 可以指定发送,通过节点的IEEE地址,用API函数可查询短地址,而协调器的短地址是固定的,这样就能相互通信了

  • 那节点的IEEE地址怎么在编写程序的时候指定呢?用什么函数?请给我一个函数名,谢谢。

    还有你说的通过节点的IEEE地址,用API函数可以查询短地址。这个API函数是什么名字?能给出来吗?谢谢

  • 你好,我想请教您一个问题,我有很多个终端设备向协调器发送数据,我在协调器里面怎么区分数据来自哪个终端?网上有些答案说是根据终端的网络地址,可是每次组网时,终端的网络的地址不是都在变化吗?另外怎么查看短地址呢?