协调器的地址管理器是3个表的集合:Assoc,Bind,Security。其中第3个只存在于协调器上,这个表的作用是协调器分配密钥。当一个节点通过路由器入网,路由器由于自己不能分配密钥,只能向协调器申请。而协调器的Security表,就是用于解析路由器发送的密钥请求。按照我的理解,Security表中对应的每一个设备,都有一个动态的key值,路由器发送的密钥请求也是加密了的,协调器必须根据这个key去识别路由器的密钥请求。
而AddrMgr的大小定义为
#define NWK_MAX_ADDRESSES (uint16) \
( ( NWK_MAX_DEVICES ) + \
( NWK_MAX_REFLECTOR_ENTRIES ) + \
( NWK_MAX_SECURE_PARTNERS ) )
由于NWK_MAX_SECURE_PARTNERS 等于1,所以AddrMgr表的大小基本上等于AssocList的大小。
协调器在收到任何设备的入网请求后,都会保存Security,所以协调器的AssocList大小基本上就等于网络最大容量。
其实,对于终端节点来说,是不需要保存的。
所以可以加入下面代码
case Device_annce:
{
ZDO_DeviceAnnce_t devAnnce;
ZDO_ParseDeviceAnnce(inMsg, &devAnnce);
if(0 == (devAnnce.capabilities & 0x0F))
{
ZDSecMgrAddrClear(devAnnce.extAddr);
}
}
即在ZDO消息中,收到终端节点的Device Annce命令,就从Security表中删除。
但是,还有一个问题,路由器用完了协调器的Security表,新的路由器无法分配密钥,但是节点会通过这个路由器入网,怎么办?可以关闭这个路由器的入网功能。
AddrMgrEntry_t addrEntry;
addrEntry.user = ADDRMGR_USER_SECURITY;
addrEntry.nwkAddr = parent;
if(FALSE == AddrMgrEntryLookupNwk(&addrEntry))
{
zAddrType_t dst;
dst.addrMode = afAddr16Bit;
dst.addr.shortAddr = parent;
ZDP_MgmtPermitJoinReq(&dst,0,FALSE,0);
}
在程序中添加这段代码