This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
CC2538总IAR程序可以加载 但无法运行内存是什么情况
用IAR下载程序以后,出现什么样的界面,有没有停留在main函数起始的地方!
谢谢!
界面是调试运行中的界面,由红手和红叉。
没有到达main函数,寄存器无法访问。
把IAR的截图看下好吗?
这是程序加载运行后的界面,点击后程序在0xe3a到0xe5c之间陷入循环。
有的板子会报error230,按文献检查了TMS,TCK,RESET,发现都正常,仿真器挂别的板子也正常,请问怎么处理。
进不去主程序的问题有没有什么办法?
运行DEBUGGER以后在0xe3c和0xe5a之间死循环,如图所示
你好,先不要用自己的工程,
在TI官网下载一个协议栈,然后把CC2538的工程编译烧写进去,看是否可以正常运行,然后你再把自己工程的IAR相关配置和TI协议栈工程的配置去对比。
另外问题你用的仿真器是SmartRF06EB开发板上的吗?
问题已经解决,是我们自己的程序少了一个导引程序,用例程烧写一遍就好了。
另外,我们用的是2538+2591的组合,每隔30秒自动唤醒发送数据,每次发送红灯会闪烁,但是有的板子一上电红灯就会不停地闪(电池供电),反复开关几次又会好,不知道什么原因?
还有,2点几DB的贴片天线效果有TI自己的倒F天线好么?感觉贴片天线方向影响很大。