Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK
ZStack Gateway 中dongle的 ZNP的工程文件 是 ZStack home 1.2.1中的ZNP Demo工程?
TI是否提供了与之配套的ZNP工程源文件?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK
ZStack Gateway 中dongle的 ZNP的工程文件 是 ZStack home 1.2.1中的ZNP Demo工程?
TI是否提供了与之配套的ZNP工程源文件?
Hi VV:
目前 我将 Z-Stack Home 1.2.1 中ZNP工程,编译下载至设备
串口使能 deviceAnnce 选项 并 启动ZNP,使用的 设备(sampleLight)入网,ZNP串口能接收到入网设备的入网信息;
此时,将该设备反复的断电上电(间隔时间约5s左右),sniffer中能看到该设备入网,但 ZNP在串口打印入网设备的地址信息的次数 远小于反复断电上电的次数(入网设备发送的device annce信息 没有被ZNP 上传 并最终串口输出 );
另外,将ZStack gateway中的 ZNP的 hex文件下载至设备,重复上述操作过程无异常,即断电上电后设备的入网次数 和 ZNP串口打印device annce的次数一致。
Z-Stack Home 1.2.1需要特殊设置么? 如何才能配置成 ZStack gateway中的 ZNP的效果?
3Q
Install Z-Stack ™ HA 1.2.1 http://www.ti.com/tool/z-stack. In case Z-Stack ™ HA 1.2.1 is installed at the default path, open znp.eww using IAR (8051).
For IAR Project CC2530-ProdHex:
Define compiler options ENABLE_MT_SYS_RESET_SHUTDOWN.
Compile. Output: C:\Texas Instruments\Z-Stack Home 1.2.1\Projects\zstack\ZNP\CC253x\dev\CC2530ZNP-Prod.hex
Hi VV:
问题1:根据上述步骤进行操作 生成的 hex文件后,将hex文件下载至设备,串口无输出(znp debug上电后会有一条数据输出),是否还需要其他操作?
问题2:znp debug版本的程序使用时,入网设备频繁上电重启时 会出现 其 devcieAnnce 无法在znp串口输出的情况;
znp testHex版本的程序使用时 无此问题,基本正常;
使用home automation 工程中的demo做协调器,同样会出现 入网时设备的deviceAnnce 大几率丢失的现象;
以上都为zstack 2.6版本下的工程demo的测试结果, 2.5版本的zstack无此问题
我遇到的问题是个案?
如果是个案的 如何操作来解决该问题?
3q