你好!
在做TOUCH-LINK时,遥控器与灯之间的距离默认支持多少米?在哪里修改可以控制这个距离长短?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好!
在做TOUCH-LINK时,遥控器与灯之间的距离默认支持多少米?在哪里修改可以控制这个距离长短?
谢谢!
在mac_radio.c 中的 MAC_INTERNAL_API uint8 macRadioSetTxPower(uint8 txPower) 函数作以下修改:
在第281行 HAL_EXIT_CRITICAL_SECTION(s); 后面添加:
//*******************增加下面一行,可以增大2530的功率
reqTxPower = 0xF5;
//**********从而获得比较远的距离
修改后如下:
#ifndef HAL_MAC_USE_REGISTER_POWER_VALUES
/* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - */
MAC_INTERNAL_API uint8 macRadioSetTxPower(uint8 txPower)
{
...........
..........
HAL_EXIT_CRITICAL_SECTION(s); //281 行
//*******************增加下面一行,可以增大2530的功率
reqTxPower = 0xF5;
//**********从而获得比较远的距离
/* update the radio power setting */
macRadioUpdateTxPower();
return txPower;
}
#else
/* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - */
MAC_INTERNAL_API uint8 macRadioSetTxPower(uint8 txPower)
{
.......
........
}
#endif
@yuanfeng,
Touchlink距离近,并不是因为无线数据包没有收到,而是在收到的无线数据包里面对信号强度RSSI做了判断,
上面Ray提到的方法是增大发射功率。
协议栈在处理接收到的Scan Request 以后,会对RSSI进行判断,如果小于门限值的,就不会回复Scan Response
// Manufacturer specific threshold (greater than -128),
// do not respond to Touch-link scan request if reached
#ifndef ZLL_TL_WORST_RSSI
#define ZLL_TL_WORST_RSSI -40 // dBm
#endif