你好
关于ZLL中zcl_SendCommand()函数返回的错误码:0xc2 的意义是什么呀?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
关于ZLL中zcl_SendCommand()函数返回的错误码:0xc2 的意义是什么呀?
谢谢!
请问 什么情况 下会 发送信息会反馈 这个?
我手上有一个 终端设备, 发现关TC_LINKKEY_JOIN 之后, 就不能用长地址发送消息。
开了TC_LINKKEY_JOIN 之后 就可以用长地址发送消息了
uint8 CIE_Address[8] = {0x00,0x12,0x4B,0x00,0x07,0xCD,0x11,0x97 };
static afAddrType_t zclCIE_IEEE_Addr;
zclCIE_IEEE_Addr.addrMode = (afAddrMode_t)Addr64Bit;
zclCIE_IEEE_Addr.endPoint = 0X0C;
osal_memcpy( zclCIE_IEEE_Addr.addr.extAddr,CIE_Address, Z_EXTADDR_LEN );
AFstatus = zclSS_IAS_Send_ZoneStatusChangeNotificationCmd(EmerButton_ENDPOINT,
&zclCIE_IEEE_Addr,
zclEmerButton_ZoneStatus,0, ZoneID,0,
WarningRSP, zclEmerButtonSeqNum++ );