This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于CC2530模块工厂量产和组网几个问题

Other Parts Discussed in Thread: CC2530

 关于CC2530模块工厂量产和组网几个问题: 

1.cc2530 IC出厂自带 IEEE号或MAC地址吗?  还是要厂家自己去写?

2.TI提供 CC2530的工厂生产工具吗?(或者有哪些文档可以参考)

3.对于自组网有个问题: 当先给终端设备上电,后给协调器上电,不能成功组网,反之是可以正常组网的.  请问这个问题怎么解决? 

谢谢支持!

  • 1 是的 CC2530是自带IEEE地址的

    2 请问您指的是?

    3 协调器是建立网络的必要条件,只有协调器可以建立网络

  • 第2个问题的意思是: 我们想在工厂生产时给协调器和终端设备里通过PC写入可联网设备的MAC地址,来防止其他设备加入到网络中。所以需要一个PC端的工具来写入到协调器和终端设备。

    比如我们的一套产品:1个遥控器和3个灯,遥控器为协调器;灯为终端节点。我需要当遥控器建网时,只能是这3个灯加入到网络。

    同时我们明白修改PANID可以达到这样的效果,问题是工厂是大量生产,只是一套软件,无法动态修改PANID。所以我们就想在产线生产给设备里写入一个可加入网络的限定表来实现。

    第3个问题的意思是:当我们先打开终端节点设备,再开协调器设备,等待一段时间后,他们是无法成功组网的。为什么会这样?

    盼复,谢谢 !!!

  • 请支持  谢谢

  • 第二个问题,

    可以通过SmartRF Flash Programmer来写入MAC地址。

    第三个问题,

    终端设备在上电以后有没有在请求加网? 

    协调器设备上电以后是否允许设备加入?

    通过Sniffer 抓包来分析下问题

  • 怎么写入呀?