Part Number: LAUNCHXL-CC1352P
如题,TI15.4协议是否能读取通信的RSSI、LQI等值?或者其他可以反应通信质量的变量值?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: LAUNCHXL-CC1352P
如题,TI15.4协议是否能读取通信的RSSI、LQI等值?或者其他可以反应通信质量的变量值?
您好,rssi可以直接读取,LQI您可以通过公式计算出来,具体的文档,我需要一些时间整理一下发给您这边,谢谢。

您可以在以上链接查找LQI。


并没有失去意义,只是在些情况下并无法直接获取LQI的值,需要使用RSSI进行转换,例如在蓝牙BLE中就无法直接获取。
另外查询到更多的关于RSSI以及LQI的资料。我为您这边附上了链接

是的,使用RSSI转换的LQI值在较好的通信环境或者较为简单的通信环境中可以较好地代表通信质量。RSSI是接收信号强度指示,它表示接收到的信号的功率水平,而LQI是链路质量指示,它表示接收到的信号的质量。在一些情况下,尽管RSSI值很好,但是由于传输中的干扰或其他因素,LQI值可能会很低,这导致它们之间不再具有线性关系。
您这边可以获取LQI值也可以获取RSSI值,在以上文档都为您提供了文档参考。

我给您这边提供的链接,希望您可以查看一下,希望可以帮助到您。