This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

cc2530生产测试问题

Other Parts Discussed in Thread: CC2530

CC2530生产测试考虑两个模块对测(发送和接收),这样做合理吗?

如果用综测仪器,感觉太麻烦了,资源好少,请问一般厂家怎么做的?

  • 是否合理是相对的,主要看你们公司和你的客户对品质(比如性能的一致性,良品率等)的要求。用一个Golden Sample 替代信号发射器也是常用的方法,但是这样也基本就是功能验证型的测试。天下没有免费的午餐嘛,要省掉设备肯定是有代价的,那就是无法定量的控制产品性能的一致性。

    你可以参考 TI 官网上的 Application Note: 

    "Basic RF Testing of CCxxxx Devices" SWRA370 

    里面的用一个EM Board 作信号发射器测接收的说明。

  • 你好,看了里面的介绍,有用到频谱仪和信号发生器;我们实验室有安捷伦9020和矢量信号发生器4438c,但有个东西比较难找,就是那个下载到信号发生器的zigbee波形文件,我们仪器的厂家都无法提供;请问TI能否帮忙提供下啊?我们现在从你们代理那边买了10K做试产,如果这个过不了,就没法量产了;

    另外,请问TI是否有做cc2530的生产自测工具,或者有了解有厂家能提供这些东西,麻烦把联系方式给我,我联系下他们,和他们合作下!

    谢谢了!

  • CC2530的产测可以考虑测试以下参数

     1.txPower

     2 .Rssi

     3.PSD

     4.频偏

    更详细的如EVM等参数要在研发阶段搞定,量产时抽查看看效果。

    关于这块可以一起聊聊

  • 恩 可以 我q 838607610 不知你们是否有生产方面的经验 

  • 请问量产 的时候,如何实现 Txpower 的 测试?

    是做一个测试程序?

  • 是的 我们已经量产了 真心不容易 折腾了好久 累死了