您好,我用的是ccs1230版本,将SDK程序烧录到cc2652r7上,烧录成功后程序成功亮灯,但是我讲电源断电后再次上电,发现灯未亮,程序未启动,这可能是什么原因呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,以上图片是您再次上电后的结果显示吗?
需要先和您确定一些情况,
1.电源供应是否正常
2.连接线是否松动
3.可以考虑复位电路的原因,
4.您和上一次唯一操作不同的就是断电后上电吗?
建议您可以擦除之后重新烧录,也可以使用串口调试工具查看LED端口是否打开
您好,
考虑是启动机制的原因。
断电后立即上电,灯未亮
重新刷写程序后,灯亮
这个您可以看以下链接中关于booting的部分,注意一下note
是ccs刷写到ROM里而不是FLASH里么?
不太明白您这个问题的含义
如何查看刷写程序路径