This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

z_stack2.5.1a的问题求助,急!

DEAR  TI

问题描述:

1,在协议栈的几个例程中,我选择了simple(SensorDemo)做为一个开发工程这个例程中只有C和E,但是我需要有一个Router在工程中,

请问我该如何修改来产生一个R?

2,我发现下面TOOL文件夹下的编译怎么使用,是否是??:

不编译:直接点击文件->option-->Exclude from bluid 打勾即可

编译:直接点击文件->option-->Exclude from bluid 去掉勾即可

3,为什么z_stack中 ZDOInitDevice( 0 )调用两次呢?一个是zdpinit()后触发事件调用,一个是sapiinit后触发事件调用?

  • 1, 节点上电以后默认就是个Router,看下附件的文档

    2,是

    3,选择不同的设备角色以后,重新初始化

  • 谢谢vv

    现在我只剩下一个疑问:

    我以collector为模板,new一个名为Router的工程在这个工程中我做了三件事:

    1 把启动的ENTRY事件屏蔽掉

    2 sapinit()中调用 ZDOInitDevice(0);

    3 把TOOL文件夹下的f8wConfig.cfg exclude from build打勾(不编议) 把f8wRouter.cfg exclude from build选项 不打勾(编译)

    下载

    结果启动后他还是协调器,地址为0x0000,跟踪zgDeviceLogicalType为0x00。

    所以我怀疑编译的东西没有加载进去!

    恳请vv大神指导