This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

cc2538 容量咨询

Other Parts Discussed in Thread: CC2538, CC2530

hi, 我这边想做个系统, 其中一个 cc2538做协调器, 其他都是 cc2530的节点, 没有 router.

通讯的数据量很小, 也不频繁.

我现在想问的是: 这样的网络结构, cc2538可以挂载多少个cc2530, 前提是要相对稳定.

有经验的大虾给个指导? 

  • 你的项目需要多少个?原理上来说星型网络,一个协调器可有254个节点,考虑到实际,几十个节点时网络稳定没问题

  • 我自己的项目至少要支持 60个,  主要应用场景是60个节点是在一秒之内有并发的情况.   你说所的" 几十个节点时网络稳定没问题" 的几十个又有没有包含 60 个以上?

  • 我实际测试过,广播的时候30个以上就会有收不到的问题,而且响应时间很长,这是为什么?

  • 你的网络有一个Coordinator,其他的设备都是End Device。

    在通信过程中,Coordinator给End Device发数据,是基于End Device的poll data request的,Coordinator把数据buffer在底层等待End Device来取的。

    以1s钟的间隔广播数据,Coordinator会给设备保留7.5s的时间,所以还没办法保存那么多的数据。

    另外节点那边都是1s的间隔来请求数据,碰撞也会有问题。

    想问下你的节点是有线供电的还是电池的,如果是有线供电的话,请改成Router。