This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

z-stack信道选择问题

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

  你好:

          我们在产品量产过程中发现一个问题,有些设备无法协调器(设备和协调器都使用26信道),但是把二者的信道都设备为20信道时,可以正常加入,请问z-stack中是否可以把终端节点和路由的信道设置为指定的多个信道,比如20和26都会选择加入(不是同时),而不是一个,我们现在用的是26信道?

  • Zstack中有改变信道的API,直接调用即可。

    macRadioSetChannel(uint8 channel)

    需要说明的是,zigbee网络一般在建立网络时会有信道选择,等网络建立以后一般不会改信道,所以你这个和zigbee标准不太符合。

  • susan,谢谢你的回答。我是不是可以这样理解:

    我可以自己做策略,系统默认一个信道,路由或者终端节点上电后使用这个信道找协调器加入,如果找不到,使用上面的API切换信道,继续找?